结果:找到"STM32 单片机 ",相关内容1000条
- 承接软硬件嵌入式开发(高效率)
- 承接各种软硬件嵌入式方案,可根据客户需求做定制化设计,在某外企公司担任多年电子工程师,有多年的软件和硬件开发经验。有意可联系VX:17768678952,非诚勿扰,谢谢!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 嵌入式 STM32 单片机 发帖人:Jintao 发帖时间:2024-02-19 16:30:00
- DP32G030与STM32F030差异对比
- 1、概述DP32G030是基于ARMM0内核的32Bit微控制器,与STM32F030在管脚功能对标的同时,在外设资源、可靠性、稳定性、功耗等方面有较大提升。2、相同点⚫管脚定义:相同的管脚功能定义⚫编译环境:编译仿真工具采用JLINK&STLINK,使用keil完成编DP32G030与STM32F030差异对比(1).pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 单片机 STM32 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-19 14:20:00
- 国产MCUDP32G003替代STM32单片机
- 近两年,因为各种影响,进口的许多物料一直都在缺货与涨价的边缘徘徊。这种发展的趋势,也推动了许多工程更愿意去研发国内的替代方案,做备选或者代替。从而也加快国产产品的发展速度。今天小编要给大家推荐新产品是一款国产单片机DP32G003。DP32G003芯片提供多种低功耗模式满足客户的不同需求。DP32G003内嵌ARMCortexM0内核,最高工作频率可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型IO端口和外设连接到总线。本产品包括16路IO、1个(9通道)12位的ADC、2个16位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1个32位的IWDT、3路独立的基本PWM波形发生器、3路独立高级P...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU STM32 ST 单片机 GD 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-09-10 16:19:00
- STM32硬件&软件开发
- PCB硬件定制,软件开发,需要的加微信hzf1658应用案例:1、数粒机装瓶控制系统,装瓶精度99.99%。2、多通道数粒传感器,增强抗粉尘功能,数粒精度100%。3、电磁振动控制器,3路振动输出。
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 STM32 电路 发帖人:Nick1658 发帖时间:2021-07-30 17:22:00
- STM32的丝印问题
- 以前没有注意这个问题,也搞不清楚这个“04”和“ON”代表着什么?查了ST最新数据手册,也没找到这里的标识符有啥意义,有没有对STM32丝印很了解的大佬解解疑惑
- 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32 丝印 ST 单片机 STM32F407VGT6 发帖人:宸啊宸奈晚风 发帖时间:2020-05-27 08:51:00
- STM32单片机精简性能分类,干货快速收藏!
- 呕心沥血给大家整理了STM32F1系列产品的基本特性,有归类图可供大家快速辨别性能差异,快速选型,更容易上手!STM32F1产品线意法半导体的STM32F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球ArmCortex-M内核微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用历史上的里程碑。该系列在集成一流的外设和低功耗、低电压运行等基础上实现了高性能,同时还以可接受的价格实现了高集成度,并具有简单的架构和简便易用的工具。该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。·超值型STM32F100-24MHzCPU,具有电机控制和CEC功能·STM...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32 单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-05-07 17:36:00
- STM32单片机扩展外部SRAM
- 当我们使用的电脑运行过程中比较卡的时候,可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM芯片来提升单片机的性能。下面以STM32单片机来讲解一下来扩展外部SRAM。原理:给STM32芯片扩展内存与给PC扩展内存的原理是一样的,只是PC上一般以内存条的形式扩展,内存条实质是由多个SRAM芯片组成的通用标准模块,而意法半导体MCUSTM32直接与SRAM芯片连接。IS62WV51216的管脚总的来说大致分为:电源线、地线、地址线、数据线、片选线、写使能端、读使能端和数据掩码信号线。ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32单片机,外部SRAM,单片机,外扩SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-07 16:10:00
- ST单片机和TI单片机的差别到底在哪,呕心沥血的干货!
- 单片机在电子产品世界是必不可少的核心元器件,从上世纪80年代,由当时的4位8位发展到现在的各种高速单片机……各大厂商们也在速度、内存、功能上此起彼伏,各显神通,这让市场涌现出一大批拥有代表性单片机的厂商:TI、ST、MicroChip、ARM等等。。而其中,大家应用最为广泛,也是被普遍认可的最优秀的单片机厂家之二,给大家分析MSP430、STM32这两款市场被应用广泛的单片机的优劣势:MSP430MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: ST单片机 单片机 MS430 STM32 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-04-09 15:34:00
- 嵌入式,单片机,stm32,linux学习视频资料汇总
- 自己整理的一些学习视频的资料,包含了很多方面,现在送给有需要的坛友免费学习资料汇总(独家珍藏).pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 单片机 stm32 linux 发帖人:创客肖子玉 发帖时间:2019-03-12 15:05:00
- STM32+CAN总线
- 1、基于STM32的CAN总线通信系统设计。2、支持CANopen,CAN2.03、支持不同波特率数据传输。4、稳定可靠、并投入市场使用。
- 所属专栏: 单片机开发 标签: CAN总线 单片机 STM32 发帖人:单片机爱好者 发帖时间:2017-07-31 20:21:00
返回